结果:找到"STM32CubeMX 点击没响应。",相关内容227条
  • 【知识科普】什么是焊接?焊接的方法有哪些?焊接的优缺点和应用
  • 一、焊接的定义:焊接:通常是指金属的焊接。是通过加热或加压,或两者同时并用,使两个分离的物体产生原子间结合力而连接成一体的成形方法。二、焊接的分类:根据焊接过程中加热程度和工艺特点的不同,焊接方法可以分为三大类。(1)熔焊将工件焊接处局部加热到熔化状态,形成熔池(通常还加入填充金属),冷却结晶后形成焊缝,被焊工件结合为不可分离的整体。常见的熔焊方法有气焊、电弧焊、电渣焊、等离子弧焊、电子束焊、激光焊等。(2)压焊在焊接过程中无论加热与否,均需要加压的焊接方法。常见的压焊有电阻焊、摩擦焊、冷压焊、扩散焊、爆炸焊等。(3)钎焊采用熔点低于被焊金属的钎料(填充金属)熔化之后,填充接头间隙,并与被焊...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 焊接 焊接方法 焊接的优 焊接的缺 焊接的 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-01 09:47:00
  • ​LOTO示波器实测开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性
  • 一般我们用的电源系统/控制系统或者信号处理系统都可以简单理解成负反馈控制系统。最典型的,运放组成的信号放大电路就是这样的系统。本文以最简单的运放信号放大电路为例,演示如何使用LOTO示波器测量控制系统的开环增益频响曲线,以及演示电源的环路响应稳定性测试。我们之前用普通的测试输入输出信号的方法,也就是在系统输入端加入扫频的激励信号,在系统输出端测量输出信号,实测过运放电路的频响曲线,视频链接为:https://www.ixigua.com/7135738415382790663?logTag=a843d537a27090d5117b这种方法可以直观看到整个扫频范围内的系统闭环增益表现,但是有两...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO示波器 实测 开环增益频曲线 电源环路稳定性 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-09-20 11:22:00
  • VK36W4D高灵敏度电容式4点4通道水位检测触摸IC选型表技术支持
  • 产品型号:VK36W4D产品品牌:VINKA/永嘉微电封装形式:SOP16/QFN16L产品年份:新年份概述VK36W4D具有4个触摸检测通道,可用来检测4个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测4点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。•工作电压:2.2V~5.5V•低待机电流10uA/3V•低压重置(LVR)电压2.0V•4S自动校...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 4水位感检测, 发帖人:苹果123 发帖时间:2022-05-25 15:54:00
  • Win1064bit打开立创EDA标准版客户端1分钟内没反应卡顿
  • 问题描述:打开立创EDA之后反应慢有大约1分钟的时间内电脑没有立创EDA的反应但是后台会有相关进程上图是双击多次之后查看后台发现有多个应用在运行但是前台没有EDA界面出现问题猜测可能是EDA有问题或者电脑系统问题因为微信电脑版打开也是有相同的问题看下有没有其他网友有类似的问题最好能找出问题的根源或者排除问题是系统造成的还是软件问题多谢!
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 卡顿 win10 发帖人:Alexcsc 发帖时间:2021-07-25 17:47:00
  • PCB设计的原点问题
  • 在EDA里面,选定一个机械层的圆或者圆弧(文件是AD导过来的),不显示圆或者圆弧的圆点。我是想用这个圆点来做画布的原点的,但是不知道怎么设置。而且,选中了线后,显示了中点,但当我要设置画布原点的时候(按HOME),这个原点又消失了。。。这个不方便,不知道怎么回事。。。这个情况画板框的时候,也是一样会出现,非常不方便。。。画布的原点,无法快速定位,AD里面是用CTRL+END的,立创EDA是怎么操作的啊??额,哪里有详细的操作说明可以下载来看看吗???
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 原 发帖人:缘随思飘 发帖时间:2019-05-17 11:57:00
  • STM32CubeMX使用
  • STM32CubeMx软件是ST公司为STM32系列单片机快速建立工程,并快速初始化使用到的外设、GPIO等,大大缩短了我们的开发时间。同时,软件不仅能配置STM32外设,还能进行第三方软件系统的配置,例如FreeRtos、FAT32、LWIP等等,而且还有一个功能,就是可以用它进行功耗预估,还有,这款软件可以输出PDF、TXT文档,显示你工程里面的GPIO等外设的配置信息,供你进行原理图设计等。总之,这款软件的推出,方便了开发工程师,也使得STM32又圈了一大波粉。言归正传,下面我们开始对这款软件进行全方位的介绍:1、双击打开软件界面如下:①③都是快捷新建工程的按钮②④是快速打开工程点击F...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: STM32CubeMX 发帖人:Argon 发帖时间:2018-12-11 12:32:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: